Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
您好!
我将使用 ADS131A04来测量电压读数。 目前、我们将生成具有高幅度的几个谐波的基波(60Hz)信号、以在信号中产生峰值系数3。 当我们这么做时、我们开始看到读数错误、其基波幅度以及谐波幅度都低于应有的值。 还会报告不属于信号的其他谐波。 当波峰因数低于2时、所有值看起来都很好。
我已经查看了数据表、我没有看到波峰因数、无论是否存在最大值。 我知道较高的频率会衰减、我已经考虑了这一点。 我们没有接近信号测量的上限。
我想排除问题所在、现在我来看看模数转换器。 有人可以确认 ADS131A 支持的峰值系数为3吗?
感谢你能抽出时间。
-Tom