This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04是否支持峰值系数3?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961971/ads131a04-can-ads131a04-support-crest-factor-of-3

器件型号:ADS131A04

您好!

我将使用 ADS131A04来测量电压读数。 目前、我们将生成具有高幅度的几个谐波的基波(60Hz)信号、以在信号中产生峰值系数3。 当我们这么做时、我们开始看到读数错误、其基波幅度以及谐波幅度都低于应有的值。 还会报告不属于信号的其他谐波。 当波峰因数低于2时、所有值看起来都很好。

我已经查看了数据表、我没有看到波峰因数、无论是否存在最大值。 我知道较高的频率会衰减、我已经考虑了这一点。 我们没有接近信号测量的上限。

我想排除问题所在、现在我来看看模数转换器。 有人可以确认 ADS131A 支持的峰值系数为3吗?

感谢你能抽出时间。

-Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的发帖。

    第7.3节中针对模拟电源和基准电压规定了对模拟输入信号的限制。 当负电荷泵被禁用时、任一输入引脚上的绝对电压被限制在 AVDD 和 AVSS 上、当负电荷泵被启用时、绝对电压被扩展至 AVDD 和 AVSS-1.5V。 差分输入电压(AINxP - AINxN)不得超过+/- VREF/增益、否则 Δ-Σ 调制器输出将饱和至+/-满量程。

    如果在信号路径中还有其他放大器、我还会验证输入和输出摆幅限制是否也受到违反。 强制信号过于接近放大器的电源可能会在输出信号中引入额外的非线性项。

    此致、