请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1262 您好!
我想了解 DOUT/ DRDY 的行为。
Q1)
下面是数据表第12页的图2。
有一条注释(A)表示 DOUT/DRDY 可为逻辑高电平或低电平、具体取决于引脚的先前状态。
这意味着什么? 我认为这意味着无法将数据就绪和低电平状态与该引脚上的先前状态区分开。
Q2)
我认为 DOUT/ DRDY 在 SCLK 的第一个上升沿之后作为 DOUT 运行。
该引脚何时更改为 DRDY 功能?
此致、
OBA