This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:寄存器设置范围-表6中的问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961142/ads8685-register-setting-ranges---question-on-table-6

器件型号:ADS8685
主题中讨论的其他器件: ADS8695

客户在 ADS8685的 DS 中指出了一些内容。

p44中的表6显示:

-输入警报标志为 D[9:7]
- ADC 输入范围为 D[7:4]

两者都有"7"

但在表7中、它说:

- ADC 输入范围为 D[13:10](4位)

他们想知道输入警报标志是否应为 D[9:8]并且 ADC 输入范围为 D[8:4]...

我认为只是有一些沟通错误、但我想对表6和表7中的寄存器位提出第二个意见、以确认它们是否准确。

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    对于表6、应将输入警报标志 D[9:7]更正为 D[9:8]、这是一个字面错误、并应在将来更新。

    ADS8695/8691数据表中的同一个表格是正确的、这些是同一系列中的 ADC、供参考:

    表7正确无误。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我知道。 感谢您确认这一点。

    此致、
    Darren