This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:地址字节错误与放大器;I2C 总线协议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/961098/dac43608-address-byte-error-i2c-bus-protocol

器件型号:DAC43608

你(们)好。

我的客户正在评估 DAC43608。 他对地址字节有疑问。

地址字节应为8位。 但是表1显示地址字节是 DB [32:24]、这是9位、这是否是拼写错误?

您能否提供示例代码来解释如何排列 I2C 总线协议、如图59?

最棒的

Zeming

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是数据表中的一个拼写错误。 器件使用7位寻址、第8位为 R/W

    它是一个标准 I2C 接口、因此我们没有用于此的任何示例代码。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    AK