This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600CVAL:USB 端口接口

Guru**** 2815995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/960942/adc12d1600cval-usb-port-interface

器件型号:ADC12D1600CVAL

大家好、团队、

我的客户希望使用 ADC12D1600、并有几个问题。  其中一名工程师的任务是使用电路板实现某些系统的自动化、并尝试了解他们如何通过自动化 软件与控制和数据收集进行交互。  他们有以下问题:

  1. 我看到板上有 USB 端口、您是否有有关该接口的更多信息?
  2. USB 驱动程序是专有的还是 USB 转串行等标准?
  3. USB 驱动程序是仅提供窗口还是提供 Linux 驱动程序?
  4. 是否有可用的 API 或 SDK (以任何语言或操作系统)与此电路板通信、或者仅通过 wavision 软件进行通信?
  5. 如果没有 API、是否有与 USB 控制器通信的相关文档?
  6. 是否有其他记录的接口可用于从器件收集数据?
  7. 我看到有一个微控制器端口应该用于流式传输数据、尽管数据表说该功能目前不受支持、是否发生了变化?

提前感谢您的支持!

此致、

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    是否有理由不让客户查看 D1620CVAL?

    这是一个稍微好一点的器件、可让客户在 HSDC-Pro 软件中使用我们用于数据采集和评估的标准工具集评估 ADC。

    此致、

    Rob