Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12D1600CVAL
大家好、团队、
我的客户希望使用 ADC12D1600、并有几个问题。 其中一名工程师的任务是使用电路板实现某些系统的自动化、并尝试了解他们如何通过自动化 软件与控制和数据收集进行交互。 他们有以下问题:
- 我看到板上有 USB 端口、您是否有有关该接口的更多信息?
- USB 驱动程序是专有的还是 USB 转串行等标准?
- USB 驱动程序是仅提供窗口还是提供 Linux 驱动程序?
- 是否有可用的 API 或 SDK (以任何语言或操作系统)与此电路板通信、或者仅通过 wavision 软件进行通信?
- 如果没有 API、是否有与 USB 控制器通信的相关文档?
- 是否有其他记录的接口可用于从器件收集数据?
- 我看到有一个微控制器端口应该用于流式传输数据、尽管数据表说该功能目前不受支持、是否发生了变化?
提前感谢您的支持!
此致、
Errol