This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:时钟抖动要求

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954936/adc12dj5200rf-jitter-requirements-on-clock

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000

在数据表中、它只声明抖动必须为"极低"、并提供了一些替代时钟解决方案。 我们将使用自定义 PLL、我们需要对该 PLL 的输出抖动提出一些要求、以便能够满足 ADC 要求。 如果可能、我希望了解更多信息。 在 adc12j4000数据表(7.3.3)中、有一些抖动计算。 这些是否也适用于 adc12j5200? 如果是这样、我想知道"n 是以位为单位的 ADC 分辨率"。 该值是12还是应替换为 ENOB? 由于孔径抖动、12位将提供不可能的抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    是的、所示的 J4000 ADC 数据表部分7.3.3也可用于计算5200RF ADC 的抖动要求。

    此外、正如您指出的、"n"= ENOB、而不是12。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    BR

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个跟进。

    以测量外部抖动请求。 对于 ADC、我们将使用相位噪声。

    您是否有相位噪声所需的间隔、即应在哪些频率之间测量相位噪声?

    BR

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    通常、您会查看整个奈奎斯特频带或 Fs/2以获得全相位噪声积分。

    SNR 是否是您的应用的关键规格?

    此致、

    Rob