Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RF 主题中讨论的其他器件:ADC12J4000
在数据表中、它只声明抖动必须为"极低"、并提供了一些替代时钟解决方案。 我们将使用自定义 PLL、我们需要对该 PLL 的输出抖动提出一些要求、以便能够满足 ADC 要求。 如果可能、我希望了解更多信息。 在 adc12j4000数据表(7.3.3)中、有一些抖动计算。 这些是否也适用于 adc12j5200? 如果是这样、我想知道"n 是以位为单位的 ADC 分辨率"。 该值是12还是应替换为 ENOB? 由于孔径抖动、12位将提供不可能的抖动。