Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、
您好、先生、
我正在使用 Arria 10开发套件测试 adc12dj3200 EVM。 我将连续波作为 ADC12dj3200 EVM 的输入。 没关系、但我提供100us 周期的脉冲调制波、JESD 链路将会下降。 如何解决此问题。 我正在使用 TI 网站提供的代码。
此致、
Anuradha C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM
您好、先生、
我正在使用 Arria 10开发套件测试 adc12dj3200 EVM。 我将连续波作为 ADC12dj3200 EVM 的输入。 没关系、但我提供100us 周期的脉冲调制波、JESD 链路将会下降。 如何解决此问题。 我正在使用 TI 网站提供的代码。
此致、
Anuradha C
Anuradha、您好!
正如我在上面的电子邮件中提到的、 JESD 链路不应取决于向 ADC 提供的输入。 下面是我希望您尝试的几件事:
1.以较低的采样时钟运行 ADC,例如 JMODE0中的3GHz 采样频率,这将使 SerDes 数据速率达到6Gbps 而不是12Gbps。 看看这样的链路是否更稳定。
2.将寄存器地址0x48设置为0x3的值。 该寄存器控制串行器/解串器的预加重设置、可能有助于解决捕捉问题。
3.如果您使用的是硬件还是 TI ADC12DJ3200EVM、您能告诉我吗?
此致、
Neeraj