This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:使用 Arria 10开发套件进行 EVM 测试

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952943/adc12dj3200evm-evm-testing-with-arria-10-development-kit

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好、先生、

     我正在使用 Arria 10开发套件测试 adc12dj3200 EVM。 我将连续波作为 ADC12dj3200 EVM 的输入。 没关系、但我提供100us 周期的脉冲调制波、JESD 链路将会下降。 如何解决此问题。 我正在使用 TI 网站提供的代码。

此致、

Anuradha C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    您能否提供有关采样频率、 所使用的 jmode 的更多信息?  JESD 链路不应依赖于提供给 ADC 的输入。 如果您能提供更多信息、将会有所帮助。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

            我使用的采样频率为6GHz 和 Jmode0。

    此致、

    Anuradha C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    正如我在上面的电子邮件中提到的、  JESD 链路不应取决于向 ADC 提供的输入。 下面是我希望您尝试的几件事:

    1.以较低的采样时钟运行 ADC,例如 JMODE0中的3GHz 采样频率,这将使 SerDes 数据速率达到6Gbps 而不是12Gbps。 看看这样的链路是否更稳定。

    2.将寄存器地址0x48设置为0x3的值。 该寄存器控制串行器/解串器的预加重设置、可能有助于解决捕捉问题。

    3.如果您使用的是硬件还是 TI ADC12DJ3200EVM、您能告诉我吗?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

       我们使用的是 TI 的 ADC12DJ3200EVM。

    此致、

    Anuradha C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuradha、您好!

    您是否尝试过我建议的其他要点?

    此致、

    Neeraj