This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:在高速数据转换器专业版中未连接到#39;t

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM, ADC12DJ3200, DAC39RF10, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161429/tsw14j58evm-doesn-t-appear-connected-in-high-speed-data-converter-pro

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200DAC39RF10

您好!

我在使用 TSW14J58EVM 时遇到问题。  

它已正确通电并通过 USB 连接到 PC、HSDC Pro 是最新的、但当尝试从 HSDC Pro 进行连接时、器件列表为空、就好像它没有发现 TSW14J58EVM 一样。

我注意到、我们的电路板为修订版 C、原理图文件和文档仅引用修订版 A

此外、在 HSDC 专业版安装文件夹中没有引用 RevC、仅引用通用 TSW14J58EVM、在该文件夹中、文件似乎是针对 Rev A 的

我已经尝试过 USB-C (J9连接器)和微型 USB (U5 FTDI 芯片)、但都无法正常工作。  

我能够通过 JTAG 连接到 FPGA、没有任何错误。

HSDC Pro 已 安装为管理员。

感谢您的帮助以及您需要的任何其他信息、请随时咨询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    打开 HSDC Pro 后、您是否在"序列号"下看到以下内容? 您使用的是什么版本的 HSDC Pro? 通电后 LED 的状态是什么? 您是否为输入电源提供12V 电压? 请发送 HSDC Pro GUI 的屏幕截图。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 HSDC Pro 5.2。 此处是 HSDC Pro 的截图。 如您所见、Device (设备)列表为空

     在窗口中、我可以看到如下所示的器件:

    是的、我使用12V 电源供电、 所有状态 LED 都亮起、下面是电路板加电照片:

    您是否看到 LED 状态有问题? 由于可用的原理图适用于 Rev A、我无法检查哪个 LED 用于。

    是否提供了修订版 C 的原理图?

    谢谢你

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    您需要使用 HSDC Pro GUI 的更新版本。 请卸载当前版本并加载最新版本、可从以下链接下载:

     https://tidrive.ext.ti.com/u/nFLCQodSwhKOUsJF/3f08a86a-fdef-4ff2-b018-7785e8a60ea2?l

    您正在使用此设置测试哪个 ADC 板?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于新版本、软件会检测到该板、这一点非常重要。

    但是、在连接电路板后、软件会询问器件是 ADC 还是 DAC、我选择 ADC 是因为我尝试测试 ADC12DJ3200CVAL EVM、然后软件有时会突然关闭、有时会显示此错误:

    此 ADC 板是否与采集板兼容?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    我正在与软件团队就此进行检查。 我们可能需要向您发送一些缺失的文件。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    该版本的 TSW14J58不支持此 ADC EVM。 您是如何获得此电路板的? 您需要将其替换为 Rev A 或 Rev B 板。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TSW14J58修订版 C 与 ADC12DJ3200 EVM 不兼容有何不同? 由于此 ADC 与 KCU105兼容、并且 FMC 连接器是标准配置、不是吗?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    版本 C 在电路板上添加了新的 USB3.0接口、而版本 A 没有。 GUI 已更新为连接 USB3.0、但仅适用于一个 ADC EVM ADS12DJ5200RF。 将来还会将其他电路板添加到该支持中。 这与 FMC 连接器无关。 您是如何接收此 TSW 板的?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的澄清。 我们从客户那里收到电路板、因此我无法告诉他们如何收到电路板。

    另一个问题是、我们有 DAC39RF10 EVM 板、该板是否与 TSW14J58EVM 兼容? 是否有 FPGA 的设计源? 或一个示例将其与 KCU105套件配合使用? 我在 TI 网站上没有看到有关此 DAC 的信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    是的。 我已将此内容传递给 Neeraj、Neeraj 应该能够为您提供所需的软件和文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    目前、DAC39RF10EVM 仅通过 MATLAB 而不是通过 HSDCpro 获得 TSW14J58 REV B 和 C 支持。  

    这是用户指南和软件的链接、可帮助开发板并使其正常运行。  

    https://tidrive.ext.ti.com/u/hKWwDJslsCWWpbAL/8a1b0ab4-35f5-48b9-9673-fbf6ed87ae4e?l

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!  

    非常感谢您提供的资源。

    是否有适用于 FPGA 的 Vivado 源代码?

    使 DAC 与我们的 KCU105套件配合使用将非常有用。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您能否通过以下链接提交申请并获取 TI-JESD 项目?

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    此致、

    Neeraj