This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:当16位串行化输出模式时、2线制模式是否可用?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295, ADS5292, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908843/ads5294-when-16-bit-serialization-output-mode-is-2-wire-mode-available

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件:ADS5295ADS5292

你(们)好  

在 ADS5295的数据表中、它指出在16位串行化模式下只能进行单线操作。

但在 ads5292或 ADS 5294数据表中没有这样的解释。

问题1.  当使用16位串行化模式时,ADS5292和 ADS5294能否在2线制模式下运行?

问题2. 是否有任何 ADC 可以在14位串行化模式下双线制运行、并且能够以1x 采样率输出帧时钟?

 

我在 TI 主页上查看了大量数据表、但我还没有找到合适的 ADC。 如果我错过了一些东西、我会问您。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    感谢您选择 ADS5292、ADS5294和 ADS5295器件。

    有关 ADS5295数据表第75页的问题、

    您需要按如下所示查看整个行:

    ===================

    序列化因子16x 为:

    与数字处理功能一起使用、例如

    和抽取描述器。

    ===================

    因此、希望您能够理解、此模式仅用于上述限制。

    因此、对于您的问题:

    问题1:当您选择使用16位串行化模式时、

    这意味着您还需要 同时打开平均和/或抽取 Filer。

    很抱歉、您将数据表中的含义弄糊涂了。

    问题2:请向我们提供您要使用的 ADC。

    因为我们需要向我们的工程师询问更准确的信息。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很好。 感谢您的回答。

    问题1存在混淆。  

    我想知道的是 、如果我可以在2线制模式下使用16位串行化模式下的输出、

    问题1. 这是否意味着在使用平均滤波器或抽取滤波器时不能使用2线制?

    我还有一个问题。 如果我使用16位串行模式、即使我不必使用滤波器、它是否通过向输出添加虚拟0位来使16位?

    问题2. 嗯...  我需要的 ADC 规格是8通道、采样率至少为50MSPS、可在2线制下运行、并具有1个帧时钟输出。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    实际上、主要问题与输出数据的总速度有关。

    因为我们不知道详细信息、例如哪个器件、确切的位数、

    您可以运行的时钟速度等等。 因此,我们无法解释最终结果。

    但是、您可以考虑以下方法:

    ADS5295器件规格的最大速度为12位100MSPS。

    (注意:以下内容不包括其他类型的限制)。

    (因此、如果您尝试使用数据表的限制规格、则需要真正自行运行。)

    因此它的最大数据速率(假设是1线制模式)是12/2*100=600MHz 的位最大速率

    因此,当您要运行16位模式时,最大速度可以是16/2*100=800MHz,速度太快了。

    但是、在运行抽取滤波器模式后、您至少可以降低总速度、最低为800MHz / 2或800MHz / 4或更高。

    这就是为什么在数据表中、它解释了当您尝试使用16位模式时、

    您需要应用其他模式。

    请考虑这种方式、希望您能够了解数据表中的限制。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、对于您的问题:

    14位串行化模式下为2线制、可以1倍采样率输出帧时钟

    您提到的是 ADS5295数据表、对吧?

    1) 1)请查看其数据表第75页的表20

    它显示了帧时钟频率1/2x 采样率、two_wire=Y

    对吧?

    2) 2)因此、您的问题是"在14位串行化模式下为2线制并且能够以1x 采样率输出帧时钟"

    可能来自数据表第77页图69。

    对吧?  

    该页面顶部显示:  

    "两线制、12倍 DDR 位时钟和1/2x 帧时钟串行化"

    因此、下图不正确(这种情况下的采样率不是1倍)。

    谢谢!

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已经多次阅读 ADS5295的数据表、并且已经知道、当使用14位模式和2线模式时、它输出1/2 x 帧时钟。

    这不是我的问题目的、但我想知道 TI 是否有任何 ADC 产品可以在使用14位输出模式和2线模式时输出1x 帧时钟。!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已经多次阅读 ADS5295的数据表 、并且已经知道、当使用14位模式和2线模式时、它输出1/2 x 帧时钟。

    这不是我的问题目的、但我想知道 TI 是否有任何 ADC 产品可以在使用14位输出模式和2线模式时输出1x 帧时钟。!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    是的、请参阅第75页的 ADS5295数据表和表20。

    帧时钟频率
    1/2x 采样率、不=单线、是=双线

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请参阅 ADS5295数据表  

    帧时钟频率

    1倍采样率、是=单线、否=双线  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我理解得很好。   

    TI 是否提供使用 Xilinx 的 Ultrascale FPGA 捕获 ADC 数据的示例代码?