This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在 ADS5295的数据表中、它指出在16位串行化模式下只能进行单线操作。
但在 ads5292或 ADS 5294数据表中没有这样的解释。
问题1. 当使用16位串行化模式时,ADS5292和 ADS5294能否在2线制模式下运行?
问题2. 是否有任何 ADC 可以在14位串行化模式下双线制运行、并且能够以1x 采样率输出帧时钟?
我在 TI 主页上查看了大量数据表、但我还没有找到合适的 ADC。 如果我错过了一些东西、我会问您。
谢谢。
您好!
你过得怎么样?
感谢您选择 ADS5292、ADS5294和 ADS5295器件。
有关 ADS5295数据表第75页的问题、
您需要按如下所示查看整个行:
===================
序列化因子16x 为:
与数字处理功能一起使用、例如
和抽取描述器。
===================
因此、希望您能够理解、此模式仅用于上述限制。
因此、对于您的问题:
问题1:当您选择使用16位串行化模式时、
这意味着您还需要 同时打开平均和/或抽取 Filer。
很抱歉、您将数据表中的含义弄糊涂了。
问题2:请向我们提供您要使用的 ADC。
因为我们需要向我们的工程师询问更准确的信息。
谢谢!
祝你度过美好的一天!
此致、
陈
我很好。 感谢您的回答。
问题1存在混淆。
我想知道的是 、如果我可以在2线制模式下使用16位串行化模式下的输出、
问题1. 这是否意味着在使用平均滤波器或抽取滤波器时不能使用2线制?
我还有一个问题。 如果我使用16位串行模式、即使我不必使用滤波器、它是否通过向输出添加虚拟0位来使16位?
问题2. 嗯... 我需要的 ADC 规格是8通道、采样率至少为50MSPS、可在2线制下运行、并具有1个帧时钟输出。
您好!
你过得怎么样?
实际上、主要问题与输出数据的总速度有关。
因为我们不知道详细信息、例如哪个器件、确切的位数、
您可以运行的时钟速度等等。 因此,我们无法解释最终结果。
但是、您可以考虑以下方法:
ADS5295器件规格的最大速度为12位100MSPS。
(注意:以下内容不包括其他类型的限制)。
(因此、如果您尝试使用数据表的限制规格、则需要真正自行运行。)
因此它的最大数据速率(假设是1线制模式)是12/2*100=600MHz 的位最大速率
因此,当您要运行16位模式时,最大速度可以是16/2*100=800MHz,速度太快了。
但是、在运行抽取滤波器模式后、您至少可以降低总速度、最低为800MHz / 2或800MHz / 4或更高。
这就是为什么在数据表中、它解释了当您尝试使用16位模式时、
您需要应用其他模式。
请考虑这种方式、希望您能够了解数据表中的限制。
谢谢!
您好!
此外、对于您的问题:
14位串行化模式下为2线制、可以1倍采样率输出帧时钟
您提到的是 ADS5295数据表、对吧?
1) 1)请查看其数据表第75页的表20
它显示了帧时钟频率1/2x 采样率、two_wire=Y
对吧?
2) 2)因此、您的问题是"在14位串行化模式下为2线制并且能够以1x 采样率输出帧时钟"
可能来自数据表第77页图69。
对吧?
该页面顶部显示:
"两线制、12倍 DDR 位时钟和1/2x 帧时钟串行化"
因此、下图不正确(这种情况下的采样率不是1倍)。
谢谢!
感谢你的答复。
我已经多次阅读 ADS5295的数据表、并且已经知道、当使用14位模式和2线模式时、它输出1/2 x 帧时钟。
这不是我的问题目的、但我想知道 TI 是否有任何 ADC 产品可以在使用14位输出模式和2线模式时输出1x 帧时钟。!
感谢你的答复。
我已经多次阅读 ADS5295的数据表 、并且已经知道、当使用14位模式和2线模式时、它输出1/2 x 帧时钟。
这不是我的问题目的、但我想知道 TI 是否有任何 ADC 产品可以在使用14位输出模式和2线模式时输出1x 帧时钟。!
谢谢你。 我理解得很好。
TI 是否提供使用 Xilinx 的 Ultrascale FPGA 捕获 ADC 数据的示例代码?