This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B49:ADS41B49数据表(输入为1.7V + 0.375V、VCM 电压时的 INP/INM 绝对最大值和信号电压范围)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS41B49, ADS42B49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909111/ads41b49-ads41b49-datasheet-inp-inm-absolute-max-and-signal-voltage-range-at-input-of-1-7v-0-375v-vcm-voltage

器件型号:ADS41B49
主题中讨论的其他器件: ADS42B49

我看到了一些有关 INP 和 INM 的绝对最大值的线程。

AVDD 介于1.7和1.9之间、1.9V 将始终是1.9V 的绝对最大值:  max = minimum (1.9V、AVDD + 0.3V)

但输入范围的 VCM (1.7V)+ 0.375V 又是怎样的呢? 这可提供最大2.075V 的电压。  它超过1.9V 绝对最大值  我在这里感到困惑。

此外、在电路板上、我在 VCM 引脚的输出端测量1.856V 的 VCM。  为什么会是该电压?

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入范围绝对最大值是1.9V 的最小值、而 AVDD+0.3是因为如果您未上电或正在上电、则输入端有 ESD 二极管。 您不能超过1.9V 和 AVDD+0.3的最小值、因为 AVDD 在上电期间电压升高。

    1.856V 的 VCM 是在没有时钟条件时的情况。 当时钟全速运行时、VCM 应在1.7V 之内。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

     好的、我了解 max (INP/INM)= min (1.9V、AVDD+0.3)。  但对于 INP/INM 摆幅范围、它显示 VCM (1.7V)+ 0.375V、可以达到2.075V…… 绝对值为1.9V ... 我应该对此限制有何了解?  数据表的第8.3.1节指出:“输入共模在内部通过 kΩ 每个输入引脚上的一个5k Ω 电阻器设置为1.7V,因此输入信号可以与引脚进行交流耦合。 每个输入引脚(INP、INM)必须在(VCM+ 0.375V)和(VCM–0.375V)之间对称摆动、从而产生1.5VPP 差分输入摆幅。'

     此外,我刚刚测量了 VCM,并确保 ADC 时钟输入由源驱动:它是1.859V。  它还有什么其他原因呢?  

    非常感谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将输入规格解释为下图。 这些是 VINN 和 VINM (INP/INM)的差分输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

     但 VCM + 0.375V 超出了模拟 INP/INM 输入的最大绝对额定值、即1.9V。

     在本例中、VCM 为1.86V。  因此、1.86V (VCM)+ 0.375V 将是2.235V、这远高于 INP/INM 的最大绝对1.9V。

     如果1.9V 为最大值、VCM 为1.86V、则它仅允许我0.04V  

     这有道理吗?

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

     另一个 TI ADC 描述了两个不同绝对最大额定值下的交流和直流组件。  

      www.ti.com/.../ads5481.pdf

     ADS41B49也是如此吗?  

     它是否仅是交流信号分量的最大额定值为1.9V,而不考虑直流分量(VCM)?

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我认为绝对最大值中有一个排印错误 这是一个具有缓冲输入的 ADC、缓冲器偏置为3.3V 的 AVDD_buff。

    绝对最大值应列为最小值(3.3V、AVDD_buff+0.3)

    我需要仔细检查并告知您。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我们正在与设计团队进行核实。 我们会回来的。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    这是数据表中的错误。 请参阅 ADS42B49数据表中所示的正确说明。 ADS41B49将在下一次数据表更新中对此进行更正。

    此致、

    Jim