This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:模拟器件 AD7730的替代产品

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909765/ads1220-alternatives-to-analog-device-ad7730

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:ADS1235

大家好、

我希望用我们的器件之一替换 AD7730、但老实说、我还找不到合适的器件。 我只能找到具有 UV 噪声和非 nV 噪声的器件、正如我所期望的那样。 这会降低 ENOB、我预计该值大约为16-17。

理想情况下、所需的规格为:

Δ-Σ 拓扑

24位分辨率为必填项

5V、至少适用于 Vref (如果可能、也适用于10V)

PGA 128/512

通信 SPI

1或2个通道

通常为 SPS 300

需要高精度、功耗不是问题

应用:称重秤2mV/V 的称重传感器/应变仪

请尽快通知我、因为设计即将关闭。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我们为秤重应用提供的最佳和最高端 ADC 是 ADS1235。
    ADS1235在噪声性能方面优于 AD7730。

    通常、我们不提供增益大于128的 ADC。
    我们也不提供可接受>5V 基准电压的 ADC。 如果您使用10V 励磁秤、则必须使用精密电阻分压器对10V 进行分压、然后将其馈入 ADC 基准输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、

    在搜索 BTI 后、客户喜欢 ADS1263IPW 、但价格太高了。 您能否告诉我、我们是否有具有相似功能但 价格更低的替代产品?

    感谢您的支持!

    此致、

    Adrian