请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 主题中讨论的其他器件:ADS1235
大家好、
我希望用我们的器件之一替换 AD7730、但老实说、我还找不到合适的器件。 我只能找到具有 UV 噪声和非 nV 噪声的器件、正如我所期望的那样。 这会降低 ENOB、我预计该值大约为16-17。
理想情况下、所需的规格为:
Δ-Σ 拓扑
24位分辨率为必填项
5V、至少适用于 Vref (如果可能、也适用于10V)
PGA 128/512
通信 SPI
1或2个通道
通常为 SPS 300
需要高精度、功耗不是问题
应用:称重秤2mV/V 的称重传感器/应变仪
请尽快通知我、因为设计即将关闭。
此致、
Adrian