This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:降低转换器噪声-去耦问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905793/ads1298-reducing-converter-noise---decoupling-issues

器件型号:ADS1298

我正在研究降低 ADS1298实施方案噪声的方法。

电路板根据数据表配置了去耦电容器、但当我将器件置于高分辨率模式 DR 位010 (8000SPS)时、我将获得50至100µV μ V 的 RMS 噪声。

数据表中的表1。 表示12.4µV μ A 的电平应该是可能的。 对我可以改进的领域有什么想法?

在我的配置中、我使用双极电源(±2.5V)。 我看到对基准电压进行去耦的 VCAP1应该连接到 VSS。 如果是这种情况、那么是否不会丢失器件的 PSRR、因为噪声将从电源轨直接耦合到基准电压上? 我不能更好地连接到 GND?

我应该使用的电容器的 ESR 是否有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    请记住、数据表中的噪声规格是在内部输入短路条件下测量的。 现实中、希望信号源和电源的外部噪声耦合到信号链中并增加该总噪声。

    根据噪声的性质、减小 ADC 带宽有助于滤除更多噪声。 这是通过降低数据速率来实现的。 可以在输入端添加抗混叠滤波器、但这些滤波器用于滤除更高频率的信号、而不是 ADC 带宽本身内的信号。

    VCAP1是用于生成基准电压的带隙电压。 当 ADC 采样时、它们将差分输入与差分基准电压(REFP - REFN)进行比较。 REFN 还应连接到 AVSS、因此 VCAP1也应去耦到 AVSS。

    对于旁路电容器、建议不要使用 ESR。 对于信号链电容器、请使用 NP0/C0G 类型。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在使用内部短路-这不包括前端电阻器/滤波器产生的外部噪声、因此外部滤波器不起作用。

    第9.3.1.4节模拟输入建议"将 INN 保持在共模电压、最好在中间电源。" 由于我有双极电源、我将其保持在模拟 GND 上、这是 AVSS 和 AVDD 之间的一半。

    您是否建议 REFN 应连接到 AVSS (系统中为-2.5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的澄清。 内部输入短路配置会自动将两个 PGA 输入连接到中间电源、因此该设置正常。

    是的、REFN 必须连接至-2.5V。请参阅数据表中的图31。

    我意识到、该图显示了 VCAP1去耦接地。 从技术上讲、我们希望所有四个 VCAPx 引脚都去耦到 AVSS。

    请告诉我这是否可以解决噪声问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我误解了您的参考含义-我认为您所谈论的是每个模拟输入的负部分。 我已将这些连接到 GND。

    根据数据表中的图107、我的 VREFN 通过一个10µF μ F 和100nF 电容器连接到 VREFP、并通过方向连接到 AVSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    您是否仍在处理此问题? 我知道我们还有几个并行运行的其他线程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在处理此问题。 也许直接信息现在的形式比论坛更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil -我将通过您个人资料中的电子邮件地址与您脱机联系。

    此致、