This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261 EVM:传感器激励电流源(跟进)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906334/ads1261evm-ads1261-evm-sensor-excitation-current-source-follow-up

器件型号:ADS1261EVM

您好!

它看起来像这个线程: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/903704

在我的后续问题得到解答之前、标记为"已解决"。 请检查我的 ADS1261EVM 设置、并确定我的设置是否有问题。 我再次尝试使用传感器激励电流源(IDAC1和 IDAC2)来探测模拟输入引脚、而不是烧毁电流源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    您使用的电阻器是否已接地? 还是只是在输入上浮动? IDAC 电流需要一条接地路径才能正常运行。

    此外、IDAC 使用内部基准电压运行、这就是需要启用内部 VREF 的原因。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    是的、这是接地问题。 感谢您的意见!

    Adrian