This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5560:关于采样正弦波失真的视频

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909933/ads5560-on-the-distortion-of-sampling-sine-wave

器件型号:ADS5560

目前、Xilinx 的 FPGA 用于 ads5560采集方案、并且收集的正弦波数据存在失真问题。  

当 ads5560配置为测试模式时、规范中提到的数据和数据模式完全对应于无错误模式。  

在全0测试模式下、FPGA 接收的16位 AD 数据始终为0  

在所有1s 测试模式下、FPGA 接收的16位 AD 数据始终为1  

在切换模式测试模式下、FPGA 接收的16位数据也将是0x5555到0xaaaa。  

在斜坡 Peter 测试模式下、fgap 接收到的16位数据为0x0000到+ 1到0xFFFF。  

上述四种测试模式均为0位误差、因此认为 FPGA 通过 AD 传输的1 LVDS 时钟和8 LVDS 数据信号在信号质量和内部采集时序方面没有问题。  

在确定 ads5560和 FPGA 之间的数字传输误差为零的条件下、哪些因素可能会导致 ads5560在工作模式下的波形失真? 就所收集的数据而言、它与模拟电路的最低噪声不同。 使 ads5560的模数转换成为数据输出的 ads5560的芯片配置问题还是模拟电路的硬件设计问题是否存在问题?  

毕竟、电流测试可以考虑 ads5560的数字引脚上的值以及 FPGA 确切收集的值。 因为所有四种数字测试模式都可以无误地通过。  

模拟端口的波形可由示波器测量。 即使电路具有底部噪声、模拟电路的连续性也不应导致 AD 数字终端的数据故障类型突变。

目前、Xilinx 的 FPGA 用于 ads5560采集方案、并且收集的正弦波数据存在失真问题。

当 ads5560配置为测试模式时、规范中提到的数据和数据模式完全对应于无错误模式。

在全0测试模式下、FPGA 接收的16位 AD 数据始终为0

在所有1s 测试模式下、FPGA 接收的16位 AD 数据始终为1

在切换模式测试模式下、FPGA 接收的16位数据也将是0x5555到0xaaaa。

在斜坡 Peter 测试模式下、fgap 接收到的16位数据为0x0000到+ 1到0xFFFF。

上述四种测试模式均为0位误差、因此认为 FPGA 通过 AD 传输的1 LVDS 时钟和8 LVDS 数据信号在信号质量和内部采集时序方面没有问题。

在确定 ads5560和 FPGA 之间的数字传输误差为零的条件下、哪些因素可能会导致 ads5560在工作模式下的波形失真? 就所收集的数据而言、它与模拟电路的最低噪声不同。 使 ads5560的模数转换成为数据输出的 ads5560的芯片配置问题还是模拟电路的硬件设计问题是否存在问题?

毕竟、电流测试可以考虑 ads5560的数字引脚上的值以及 FPGA 确切收集的值。 因为所有四种数字测试模式都可以无误地通过。

模拟端口的波形可由示波器测量。 即使电路具有底部噪声、模拟电路的连续性也不应导致 AD 数字终端的数据故障类型突变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    您能否共享显示 ADS5560连接的原理图? 正如预期的那样、这可能是一个模拟问题、例如输入共模电压设置不正确。 我可以检查原理图、看看是否有问题。  

    此致、

    Vijay