This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:如何为3.3V 数字逻辑配置 PHI?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905551/ads8900bevm-pdk-how-can-i-configure-the-phi-for-3-3v-digital-logic

器件型号:ADS8900BEVM-PDK

根据 EVK 文档、在某些地方、它说它配置为3.3V、在其他地方、它说可以将 PHI 配置为3.3V 逻辑。  但默认情况下、EVK 似乎 DVDD = 1.8V、SPI 信号全部为1.8V。   

我想将 EVK 与3.3V 逻辑配合使用、但没有有关如何实现这一点的说明。  您能告诉我如何更改它吗?

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您今天在这里、可以回答这个问题吗?  我稍微按一下时间。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    遗憾的是、无法调节 EVM 上的 DVDD 工作电压。  但是、如果您在未连接 PHI 板的情况下将 EVM 与您自己的主机 MCU 连接、则可以为 EVM_DVDD 提供2.3V 至5.5V 范围内的任何有效电压。

    如果使用板载 LDO 为模拟器件供电、您还可以为 EVM_REG_5V5提供+5.5V 电源(同样、未连接 PHI 板)。   EVM_ID_PWR 可保持悬空状态、因为这仅为 电路板 ID EEPROM 供电。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith、我们决定只启动 FPGA 并运行、然后开始查看 ADC 输出。

    您能否查看我们的时间安排、看看对您来说是否合适?  我们将 CS 和 CONVST 连接在一起。  我们使用双 SPI、区域2。  16.7MHz 时钟。  就我所能说的、我们是可以的。  当 CS 变为高电平时、我们确保在安静采集/转换期间不会有任何时钟边沿。  CS 至 SCLK 时序看起来有足够的裕度。

    编辑:我有一个问题。  我们看到的是 RVS、但它从未升高。  我认为这是因为我们将 CS 和 CONVST 连接在一起、对吧?  因此、当 CS 变为高电平时、新的转换开始、因此 RVS 永远不会变为高电平以指示转换完成。  这很好、因为我们不打算使用它、但只是观察了这一点、并希望确保我的理解正确。

    谢谢!

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    首次通过时、您的计时看起来是正确的。  在安静的时间段内、您似乎有1个 SCLK 或60ns、这是足够的时间。

    此外、根据您的时序图以及/CS 和 CONVST 连接在一起的事实、RVS 应保持低电平。

    如果您保持/CS 高电平足够长、您应该会在转换周期结束时看到 RVS 转换为高电平。  例如、如果您想读取区域1中的数据、这将非常有用。  在您的情况下、/CS 仅在大约240nS 时为高电平、这小于进行转换的600nS 最小周期。

    此致、
    Keith