This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:进入未知状态、无法控制中断

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908366/tsc2007-entering-an-unknown-state-and-can-not-control-the-interrupt

器件型号:TSC2007

尊敬的先生:

   我的客户最近遇到 TSC2007问题。

   它在开始时正常工作、但不知怎么、它无法控制到主机处理器的 nPENIRQ 并保持未知状态。

   当问题发生时、我们观察到每个引脚上的电压与正常引脚上的电压不同。

   (1) I2C 时钟数据/总线的电压约为2.6V

   (2) 、X+Y+大约为2.6V、而 X-Y-为0.8V

    (3) VDD 仍为3.3V

    (4) INT 保持在0V 或2.6V。

您愿意给我们一些指导吗?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

       更新有关此问题的更多观察结果。

       客户发现、一旦关闭系统和打开电源之间的时间少于1秒、就有机会重复此问题。

       刚才在数据表中的 POR 段中找到了说明。 这是否意味着客户应将 tvdd_off 延长超过1.2秒?

       如果 VDD 关断时间小于1秒、会发生什么情况? 或者、他们应该怎么做才能将其设置为默认工作条件?  

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    感谢您的联系。  

    您能否向我们分享以下一些信息? 这将帮助我们更好地了解正在发生的情况。  

    您能分享原理图吗?

    -您能否提供 I2C 通信、PENIRQ、VDD 和 x/y 线路的任何示波器截图?

    -写入后设备是否进入未知状态?

    -客户是否尝试切换内部 PENIRQ 上拉电阻器 Rirq?

    I2C 线路应上拉至 VDD。 我们提到它们的电平低于 VDD。 我们是否可以确认它们已上拉至 VDD? 查看他们的原理图也将有助于解决此问题。  

    此致、

    Aaron