Other Parts Discussed in Thread: TSC2007
尊敬的先生:
我的客户最近遇到 TSC2007问题。
它在开始时正常工作、但不知怎么、它无法控制到主机处理器的 nPENIRQ 并保持未知状态。
当问题发生时、我们观察到每个引脚上的电压与正常引脚上的电压不同。
(1) I2C 时钟数据/总线的电压约为2.6V
(2) 、X+Y+大约为2.6V、而 X-Y-为0.8V
(3) VDD 仍为3.3V
(4) INT 保持在0V 或2.6V。
您愿意给我们一些指导吗?
谢谢
此致、
Edward