This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:在 A、B、C、D 输出上设置不同的电压电平

Guru**** 2537500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907278/dac8775-setting-different-voltage-level-on-the-a-b-c-d-outputs

器件型号:DAC8775

大家好、我需要有关初始化 DAC8775的帮助。 我无法在输出上设置不同的 V 或 I 电平。 它在干什么? 任何人知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmytro、

    DAC8775使用 ADDS 0x03位[8:5]来选择要写入的 DAC CH 数据。 如果将所有位设置为1同时、则后续写入以添加0x04和0x05将使所有 DAC CHS 都具有苹果作用。 或者、您可以向目标 DAC 通道写入1 (例如、写入 b'0010以添加0x03位[8:5]来选择 CHB)、然后写入 addr 0x04和0x05将只影响所选的通道。  

    希望这对您有所帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢`s 您的回答。

    在渠道记录上、我始终如一地执行。 也就是说、我选择通道的降压/升压-对其进行配置、选择通道-配置输出类型、然后使用第二 个通道进行下一次配置。

    事实证明、第一个通道的输出与第二个通道相同。


    是否可以在一个代码中指定串行配置? 或者配置降压/降压时出现问题?

    此致

    Dmytro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmytro、

    您能否提供代码片段来说明如何配置降压/升压和 DAC? 下面数据表的图107显示了推荐的步骤。 请注意、有单独的寄存器用于选择被写入的降压/升压通道和 DAC 通道。  

    为了帮助您调试代码、您能否在写入 DAC 后立即读回地址0x06h 和地址0x03h、并让我知道这些值是多少? 谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmytro、

    您是否能够尝试我的建议? 您的测试是否有任何更新?

    此致