This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8554:IOVdd @1MSPS 上的电流消耗

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908351/dac8554-current-draw-on-iovdd-1msps

器件型号:DAC8554

我想知道 IOVdd 线路上的电流消耗是多少。 数据表在"正常模式"期间将其列为10uA、但在通过 IO 线路发送 DAC 更新时、电流消耗是否会变化? 如果我以50MHz 的频率发送恒定的 SPI 数据流、IOVdd 电流消耗是否仍为10uA、如果不是、它会是什么? 我想知道我是否可以使用 AVDD 线路上的电阻分压器来生成 IOVdd、或者我是否需要真正的稳压器来生成该电压。 此外、在数据表的第15页中、它显示"为了实现最低功耗、逻辑 VIH 电平应尽可能接近 IOVDD、逻辑 VIL 电平应尽可能接近 GND 电压"。 这是否也会影响 IOVdd 的抽取、如果是、如何计算?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bren、

    数据表指定了中间代码和接近 IOVDD 的逻辑电平的 IOVDD 电流。

    一般来说、如果您的逻辑电平小于 IOVDD、则可以预期 IOVDD 电源的电流消耗会更高。 假设 IOVDD 为5V、并且您要通过使用3.3V 电源运行的微控制器连接此器件、在这种情况下、您肯定会看到更高的 IOVDD 电流。

    此外、当位从逻辑高电平切换到逻辑低电平或反之、您也会看到来自 IOVDD 的瞬态电流。 因此、我们不建议使用 AVDD 上的电阻分压器推导 IOVDD 电源。

    无论数据表在第15页中规定的是什么、都适用于任何数字电路、而不仅仅是 DAC。

    此致、

    AK