主题中讨论的其他器件: OPA320、 LMH3401、 ADS52J65、 TIDA-00823
您好!
我正在处理一个应用、在该应用中、我们希望使用 ADS5263 ADC 对来自光电二极管/跨阻放大器电路的信号进行数字化。
此转换阻抗放大器基于 OPA320器件,可提供0至1V 之间的单端输出。 所需信号的带宽在直流到直流时约为10MHz 最大值。 我们使用另一个 OPA320单位增益缓冲器来驱动下一级的输入、这样我们就可以将0至1V 的电压驱动到50欧姆的负载中。 我们的前端运算放大器配置了+3.3V 和-0.23V 电源轨,以便我们能够适应低至0V 的信号。
我正在寻找有关如何将该信号最好地传输到 ADS5263的建议。 我之前曾考虑使用 LMH3401全差动放大器来实现单端到差动转换、但我无法理解如何设置 LMH3401的各种输入和输出共模电平以及电源轨以匹配 Tran 放大器前端和 ADS5263。 在仿真中、我尝试过的各种配置似乎使 LMH3401的输出几乎没有变化。
如果您想了解有关如何为此应用配置 LMH3401或在更好的替代器件上实现前端和 ADS5263之间的直流耦合和 SE 至差分转换的建议、我们将不胜感激。
谢谢
Steve