This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:直流耦合跨阻放大器电路至 ADS5263 -如何管理共模电压和单端到差分转换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, OPA320, LMH3401, ADS52J65, TIDA-00823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907532/ads5263-dc-coupling-a-transimpedance-amplifier-circuit-to-ads5263---how-to-manage-common-mode-voltages-and-single-ended-to-differential-conversion

器件型号:ADS5263
主题中讨论的其他器件: OPA320LMH3401ADS52J65TIDA-00823

您好!


我正在处理一个应用、在该应用中、我们希望使用 ADS5263 ADC 对来自光电二极管/跨阻放大器电路的信号进行数字化。  

此转换阻抗放大器基于 OPA320器件,可提供0至1V 之间的单端输出。 所需信号的带宽在直流到直流时约为10MHz 最大值。 我们使用另一个 OPA320单位增益缓冲器来驱动下一级的输入、这样我们就可以将0至1V 的电压驱动到50欧姆的负载中。 我们的前端运算放大器配置了+3.3V 和-0.23V 电源轨,以便我们能够适应低至0V 的信号。

我正在寻找有关如何将该信号最好地传输到 ADS5263的建议。 我之前曾考虑使用 LMH3401全差动放大器来实现单端到差动转换、但我无法理解如何设置 LMH3401的各种输入和输出共模电平以及电源轨以匹配 Tran 放大器前端和 ADS5263。 在仿真中、我尝试过的各种配置似乎使 LMH3401的输出几乎没有变化。

 如果您想了解有关如何为此应用配置 LMH3401或在更好的替代器件上实现前端和 ADS5263之间的直流耦合和 SE 至差分转换的建议、我们将不胜感激。  

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    感谢您使用 TI 组件! 完全了解直流耦合电路面临的挑战。 VCM 的不匹配可能会增加电源抑制并使电路饱和。  

    您可以参考以下参考设计。 图2给出了直流耦合电路的一个很好的示例。 ADS55263 VCM=1.5V、因此最好在3.3V 电源下运行3401。  

    请注意、ADS5263是一款使用了10年的器件。 我们推出了全新的低功耗16位 ADC 系列 ADS52J65 8CH 125MSPS。 如果您需要更多通道、它可能更适合您的应用。  

    请随时通过电子邮件 mysecuresoftware_medical@list.ti.com 与我们联系

    谢谢!

    具有交流和直流耦合固定增益放大器的16位1GSPS 数字转换器参考设计

    TIDA-00823

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们希望将此对话脱机以了解您的应用。

    是否可以通过您在 TI.com 上注册的电子邮件地址与您联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答和这些建议-我已经提到了 TIDA-0823参考设计、但我们将再次访问该设计、看看我可能会出错的地方。  

    关于 ADC 选择-更最新的 ADC 器件将是一个不错的选择、但遗憾的是、我们仅使用 Altera Cyclone V FPGA 进行处理、该处理没有为 JESD204B 接口配备所需的高速串行接口。 (FPGA 的选择取决于处理所需的特定 FPGA 资源和器件成本之间的平衡。 不幸的是、具有我们所需存储器资源的较新 FPGA 的成本会大幅增加!)  

    我认为 ADS5263是我能够识别出的最佳折衷方案、它具有我们需要的模拟规格以及与 FPGA 的 LVDS 接口组合。 如果您有其他建议、请告诉我0 ADS52J65看起来是一款出色的器件、如果可以的话、我更愿意使用它!

    再次感谢您的回答

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复-是的、请随时通过电子邮件与我联系-非常感谢!

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、  

    当然了解 FPGA 选择。 我们注意到 JESD FPGA 的成本更高。 最便宜的 JESD FPGA 可能是 Altera Cyclone 10。  

    我们将在离线模式下进行一些讨论。  

    谢谢!

    XIaochen