This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:有关 ads5295 14x 捕捉模式的问题。

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904108/ads5295-question-about-ads5295-14x-capture-mode

器件型号:ADS5295

你(们)好 我已经发布了有关 ADS5295的几个问题。 但 我提出的问题是、我还不确定是否有问题。

问题1. 当我设置14x 串行化模式并禁用滤波器(如平均值计算)时、在哪里添加两个零位? MSB? LSB?

例如,12位(包括信息)为111000111000 -> 至 LSB  :111000111000+00

                                                MSB :00+111000111000  哪一个是正确的?

问题2. 当我设置14x 串行化模式和同步模式时、  

    添加了两个零位、如问题1 (00) 111111000000、000000111111 (00)?)  还是同步模式变为111110000000?

谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS5295器件。

    我们很快就会回答您的问题。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以便于解释您的问题

    以下是两个示例:

    1) 12位器件到14x 串行器件

    从00xxxxxxxxxxxx 到 xxxxxxxxxxxx00的数据

    2) 2)下一个问题将使用斜坡进行解释

    从00高~低

    至高电平~~~低电平(未显示零)

    希望您能看到同样的东西。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @陈公

    感谢您的回复。

    关于问题1、在您的示例中、当12倍串行化模式时、ADC 输出为 xxxxxxxxxxxxx (12位、零位除外)。

    当14x 串行化模式时、ADC 输出为 xxxxxxxxxxxx00 (14位、包括零位)

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的问题2:

    从12x 串行化模式到同步模式上的14x 串行化模式:

    从:00111111 10000000更改为11111111 00000000

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题也是正确的!

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这是我的最后一个问题。

    如果我想在14x 串行化时捕获111111 0000000同步模式、 必须在 启用同步模式和14x 串行化模式之间执行哪种寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、也请从第30页开始查看 ADS5295数据表。

    请从 TEST_PATT (2:0)上的寄存器0x25中进行选择

    您可以选择 TEST_PATT2、TEST_PATT1或 TEST_PATT0

    此外、仅第31页的寄存器0x46请确保 ENABLE_46处于开启状态

    将 BIT_SER_SEL 选择为0100 (作为14x 模式使能)

    并将 EN_2WIRE 选择为0

    谢谢!

    此致、