你(们)好 我已经发布了有关 ADS5295的几个问题。 但 我提出的问题是、我还不确定是否有问题。
问题1. 当我设置14x 串行化模式并禁用滤波器(如平均值计算)时、在哪里添加两个零位? MSB? LSB?
例如,12位(包括信息)为111000111000 -> 至 LSB :111000111000+00
MSB :00+111000111000 哪一个是正确的?
问题2. 当我设置14x 串行化模式和同步模式时、
添加了两个零位、如问题1 (00) 111111000000、000000111111 (00)?) 还是同步模式变为111110000000?
谢谢!