Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200
在单通道模式下、数据表建议使用 INA+/-输入(而不是 INB) 、数据在 CLK+/-的上升沿和下降沿进行采样。 因此、如果我想在单通道模式下以1GSPS 采样、只使用 INA+/-(INB+/-未连接)、我会设置 CLK+/-= 500MHz、对吧? 此外、在单通道模式下、仅使用通道 A ADC 时、为什么表21 JMODE0会将 DB0-DB3显示为奇数样本(S1、S3...) 从 CLK+/-?的负边沿开始、 在单通道模式下、不使用通道 B ADC、为什么它显示为 JESD204B 输出数据?
如果我在双通道模式下运行 ADC12DJ3200、CLK+/-= 1GHz、并且仅在通道 B 未连接时驱动通道 A (INA+/-)、则仅处理 JESD204B、链接 A。 这是否与在单通道模式下运行时相同、CLK+/-= 0.5GHz、仅驱动通道 A 并处理 JESD204B、仅链路 A?
双通道模式是否在输入 Clk+/-的同一上升沿对 A 和 B 通道进行采样? A 相对于 B 的采样实例不是彼此相差180度、对吧?
TADJ_A 和 TADJ_B 是8位寄存器、我假设它们在出厂时默认为相同的值。 如果您更改其中一个值、则可以更改 ADC A 相对于 ADC B 的采样实例。如何定义这8位值? 它是相对于 CLK+/-相位的延迟值吗?