This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904761/adc12dj3200-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

在单通道模式下、数据表建议使用 INA+/-输入(而不是 INB) 、数据在 CLK+/-的上升沿和下降沿进行采样。 因此、如果我想在单通道模式下以1GSPS 采样、只使用 INA+/-(INB+/-未连接)、我会设置 CLK+/-= 500MHz、对吧? 此外、在单通道模式下、仅使用通道 A ADC 时、为什么表21 JMODE0会将 DB0-DB3显示为奇数样本(S1、S3...) 从 CLK+/-?的负边沿开始、 在单通道模式下、不使用通道 B ADC、为什么它显示为 JESD204B 输出数据?

如果我在双通道模式下运行 ADC12DJ3200、CLK+/-= 1GHz、并且仅在通道 B 未连接时驱动通道 A (INA+/-)、则仅处理 JESD204B、链接 A。 这是否与在单通道模式下运行时相同、CLK+/-= 0.5GHz、仅驱动通道 A 并处理 JESD204B、仅链路 A?

双通道模式是否在输入 Clk+/-的同一上升沿对 A 和 B 通道进行采样? A 相对于 B 的采样实例不是彼此相差180度、对吧?
TADJ_A 和 TADJ_B 是8位寄存器、我假设它们在出厂时默认为相同的值。 如果您更改其中一个值、则可以更改 ADC A 相对于 ADC B 的采样实例。如何定义这8位值? 它是相对于 CLK+/-相位的延迟值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在单通道模式下、数据表建议使用 INA+/-输入(而不是 INB) 、数据在 CLK+/-的上升沿和下降沿进行采样。 因此、如果我想在单通道模式下以1GSPS 采样、只使用 INA+/-(INB+/-未连接)、我会设置 CLK+/-= 500MHz、对吧?

    RJH>>正确。

    在单通道模式下、不使用通道 B ADC、为什么它显示为 JESD204B 输出数据?

    RJH>>在单通道模式下、通道 B ADC 在交错中使用;因此、样本在该链路上输出。

    如果我 在双通道模式下运行 ADC12DJ3200、CLK+/-= 1GHz、并且仅在通道 B 未连接时驱动通道 A (INA+/-)、则仅处理 JESD204B、链接 A。 这是否与在单通道模式下运行时相同、CLK+/-= 0.5GHz、仅驱动通道 A 并处理 JESD204B、仅链路 A?

    RJH>>不、不是很好。  在双通道模式下、每个 ADC 的数据将端口连接到各自的 JESD 通道/链路。  在单通道模式下、数据交错并在两个链路上输出。

    双通道模式是否在输入 Clk+/-的同一上升沿对 A 和 B 通道进行采样? A 相对于 B 的采样实例不是彼此相差180度、对吧?

    RJH>>正确。

    TADJ_A 和 TADJ_B 是8位寄存器、我假设它们在出厂时默认为相同的值。 如果您更改其中一个值、则可以更改 ADC A 相对于 ADC B 的采样实例。如何定义这8位值? 它是相对于 CLK+/-相位的延迟值吗?

    RJH>>不一定。  根据表86中的器件和模式信息、在出厂时对这些值进行了修整。  这些是针对微小流程变化的修整、对于每个器件都是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需跟踪双通道与单通道、如果我运行 JMODE 2 (双通道模式)、CLK+/-= 1GHz、并且仅在通道 B 未连接时驱动通道 A (INA+/-)、则处理 JESD204B、仅链接 A。 这是与运行 JMODE 0 (单通道模式)、CLK+/-= 1GHz、驱动通道 A (INA+/-)和处理 JESD204B (仅链接 A)相同的采样数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、当    对 ADC 应用相同的时钟时、JMODE0和 JMODE2中的链路 A 上的 ADC 将输出采样数据。  

    此致、

    Neeraj