This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:由于环境温度而非法获取电压值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906590/ads1292r-illegal-voltage-value-acquisition-due-to-ambient-temperature

器件型号:ADS1292R

你好。 我有疑问。

我们目前通过控制安装 ADS1292R 的电路板的环境温度来执行运行测试。

当温度为正时、通常可使用 SPI 通信来获取 CH1和 CH2的电压值。

但是、如果环境温度设置为负值或接近0°C 的值、​​则 SPI 通信获取的 CH1和 CH2的电压值将为0。

为什么 CH1和 CH2的电压值变为0?

ADC 设置、ADS1292R 的电路图和寄存器设置如下。

地址:

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/899043/3338643#3338643

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takada-San、您好!

    感谢您的发帖。

    当通道数据返回零时、您是否仍然能够读取寄存器? /DRDY 引脚是否会在每次新转换时继续切换?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的回答。

    很抱歉、我将补充考试内容。

    当温度接近负值时、采集的电压不会立即达到0V、而是逐渐降至0V。

    即使所采集的电压值为0V、也可以采集寄存器数据。 此外、每次新转换时都会切换 DRDY 引脚。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takada-San、您好!

    是否可以为 ADS1292R 配置输入测试信号并检查每个通道的输出? 要使用1Hz 方波测试信号、您需要写入:

    1. CONFIG2 = 0xA3
    2. CHnSET = 0x05

    每个通道的预期输出将是振幅为6mV 的1Hz 方波。

    此致、