你好。 我有疑问。
我们目前通过控制安装 ADS1292R 的电路板的环境温度来执行运行测试。
当温度为正时、通常可使用 SPI 通信来获取 CH1和 CH2的电压值。
但是、如果环境温度设置为负值或接近0°C 的值、则 SPI 通信获取的 CH1和 CH2的电压值将为0。
为什么 CH1和 CH2的电压值变为0?
ADC 设置、ADS1292R 的电路图和寄存器设置如下。
地址:
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/899043/3338643#3338643
谢谢你。