This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:使用提供的 KCU105示例设计时不同步

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, LMK04828, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902437/dac38rf80evm-does-not-sync-when-using-provided-kcu105-example-design

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82LMK04828TSW14J57EVM

您好!

在该器件的 TI 页面 https://www.ti.com/product/DAC38RF80 的软件开发部分下、有固件和 KCU105 Xilinx 开发板设置指南。 我有一个 KCU105、使用了 DAC38RFxx EVM GUI v3p0和 Vivado 2016.1 (指南中推荐的版本)。 指南和构建适用于 DAC38RF82、但据我所知、这不应是问题(FMC 连接器引脚相同)。

在向 J4 SMA (LMK CLKin1)提供384MHz 6dBm 时钟后、我启动了 DAC EVM GUI。 我在"快速入门"页面上选择了 DAC38RF30、点击"LOAD DEFAULT"按钮、然后更改了"DAC 模式"和"ON-CHIP PLL"参数、以匹配 KCU105指南中的内容。 我单击"configure DAC"按钮、等待寄存器写入:

在 Vivado 中生成位流并使用适当的.bit 文件和.LTX 文件对器件进行编程后、我看到了 ILA 范围、如下所示。 如您所见、时钟在工作(因为存在调试探针)、正在生成数据、但 SYNC 和 READY 信号从未变为高电平、这表示 DAC 正在与 FPGA 同步。 这会导致 DAC A 和 B 端口没有任何输出。

我进行了一个单独的构建、以检查时钟信号是否真正以我期望的频率传入、将其输出到示波器、这样做很好。 因此、我不怀疑时钟是个问题。

我在 GUI 和数据表中做了一些深入研究、我注意到有一些事情不是我所期望的那样。 首先、GUI 中的默认配置是让 DAC 接受差分时钟、而不是单端时钟。 根据原理图、差分时钟在默认情况下不会路由到任何地方(需要安装无源组件才能实现这一点)。 因此、在 GUI "DAC38RF8x"页面上的"Clocking"选项卡中、我选中了"External Clock Select"框并点击"Check Clock Alarms"按钮、所有 PLL 看起来都已锁定(请参阅下图)。 我应该提到、在差分和单端模式下、PLL 都被锁定。

其次、驱动单端时钟的信号在两个地方似乎被关闭。 在 LMK04828页面的"PLL1配置"选项卡上、我将 OSCout 源更改为反馈多路复用器、将 OSCout 格式更改为 LVPECL 2000mV。 此外、 在 LMK04828页面的"时钟输出"选项卡上、我取消选中了 CLKout 6和7的"组断电"框。 还应注意的是、我使用一个2分频器为 CLKout 4加电、以模拟 CLKout0。 我这样做是为了监控示波器上的时钟输出。 下面是我刚才介绍的两个页面编辑的图片。

遗憾的是、这些更改无法解决问题。 我获得了与之前相同的芯片示波器结果、并且任一 DAC 都没有输出。 如果能对这一点有一些深入的了解,将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    从 DAC38RFxx 时钟选项卡视图中、由于显示的 PLL LF 电压值为"7"、您似乎没有运行 PLL 自动调优。 配置 DAC 后、单击 GUI 快速入门选项卡中的"PLL 自动调优"按钮。 如果 PLL 调谐正确、PLL LF 电压应显示3-5之间的值。 在 PLL LF 电压处于该范围内之前、您不能继续测试。

    原理图有错误。 安装了 C2和 C3、在 PLL 模式下使用 DAC 时、时钟输入为差分。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您提供的这些信息;它无疑对我有所帮助、我很高兴我不再需要手动设置单端时钟。 如果我在"configure DAC"按钮之后、在"Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger"按钮之前点击"PLL Auto TUNe"按钮、PLL LF 电压为5、而不是7。 计时选项卡如下所示。 这也意味着来自 DAC 的同步线路也会升高、这是一个好消息。 我怀疑最后需要解决的问题是、就绪信号不会像我生产的新芯片范围中所示的那样变得很高。 请告诉我您希望我查看哪些参数(如果有)、或者我应该将哪些信号连接到 ILA 以验证哪些信号有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    在 DAC38RF8x 选项卡下、单击"Alarm Monitoring"。 此窗口打开后、单击"Clear All Errors and Read"(清除所有错误并读取)。  让我知道这是什么报告。 您指的是该就绪信号是什么? 串行器/解串器通道是否显示出所有通道上的数据? DAC 输出是什么样的? 我会屏蔽所有警报、以便 DAC 在当前发生错误时不会强制输出达到中标度。  TXENABLE 是否为高电平?

    此致、

    Jim     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    点击"清除所有错误并阅读"后、我似乎没有在报告中看到任何内容。

    关于就绪信号、KCU105示例设计中提供的芯片示波器上有8个信号。 其中四个是使用 DDS 内核生成的正弦波、其中1个是这4个信号的串联、其中1个是每个时钟周期传输到 DAC 的256位、其中1个是来自 DAC 的 SYNC 信号、 最后一个是就绪信号。 如果我查看此示例设计的用户指南、则芯片范围部分包含具有同步线路且就绪线路为高电平的图片。 在您的帮助下、我能够使同步线路变为高电平、但就绪线路仍然为低电平。 下图显示了正在生成的所有数据信号、同步线为高电平、而就绪线为低电平。

    我不确定如何检查所有串行器/解串器通道上是否有数据输出。 两个 DAC 的输出都是0伏的直流信号。 为了屏蔽警报、我选中了 DAC A 和 DAC B 警报屏蔽窗口中的所有框。 结果相同、DAC 上无输出、就绪信号仍然为低电平。 默认情况下、"Alarm Mid-Levels DAC"框处于未选中状态。

    在数字(DAC A)和数字(DAC B)选项卡中、默认情况下取消选中"TX Enable"框。 我选中了两个选项卡的此框、但结果相同、DAC 上无输出、就绪信号仍然为低电平。

    我希望澄清一下、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    我使用 TSW14J57EVM 将数据发送到 DAC、让我们的设置与您的设置一起运行。 使用的 FPGA 参考时钟为192MHz。 我已附加 DAC EVM 的配置文件。 由于 Xilinx 个人处理了 KCU105示例的固件、因此您需要联系他们以解决有关您所使用的固件的问题。 他们有一个像 TI 这样的论坛 、您可以将问题发布到该论坛。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../6144_5F00_pll_5F00_384_5F00_841.cfg

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢你的帮助。 我没有意识到 Xilinx 制作了这个版本;我认为这是一个 TI 创作。 我一直尽量避免使用 Xilinx 论坛、只是基于他们过去对我的响应能力。

    对于希望查看我在此问题上启动的 Xilinx 线程的任何人、请访问以下链接:

    https://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-IP-Catalog/JESD204-tx-tready-doesn-t-go-high/m-p/1104089

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    关于 KCU105参考固件、我不正确。 这是由我们使用的第三方供应商创建的。 在与他们交谈时、他们告诉我以下信息:

    "请注意、共享的设计适用于特定的 JMODE 和通道速率- 84111和7.68Gbps、FPGA 参考时钟为192M、不应在任何其他模式或通道速率下工作。

    您能否确认客户是否以相同的模式和通道速率为目标?"

     

    您是否尝试使用不同的模式和/或通道速率?

     

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您继续研究这一问题。

    正如您所说、我得到的构建中 FPGA 上的 JMODE、线路速率和参考时钟分别为84111、7.68Gbps 和192MHz。 在 DAC 的快速入门菜单中、您可以看到我的 JMODE 为84111、SERDES 线路速率为7680.00MHz (7.68GHz)、 如果您看一下 LMK 页面上的时钟输出、我将384MHz 的输入时钟除以2 (192MHz)、这将转至 FPGA 参考时钟。 图片如下:

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    请在设置中尝试以下步骤:

     

    1.      确保按照《KCU105 DAC38RF82 JESD 参考设计用户指南》执行这些步骤。

    如  用户指南第四章所述、在进行 FW 下载之前、必须先对 DAC38RF82进行初始配置。

     

    2.      下载固件后、尝试通过按 KCU105 EVM 中的 SW-5 RESET 按钮一次来复位参考设计固件。

    然后尝试捕获以查看 TX_LETy 是否变为高电平。

     

          告知我们同步信号(稳定或切换)和 TX_OUT_CLK 信号的状态。

    可以从板载 LED (D0–SYNC 和 D4–Tx_out_clk)观察这些信号的状态。 请参阅随附的文字文档。

    4.      附加的 是一 个固件构建,在芯片范围内探测的信号很少。

    为了进行调试、请告知我们以下探测信号的状态。

    a.       Tx_reset

    b.      Common0/1_Qpll0_locked

    c.       tx_reset_gt

    d.      Tx_RESET_DONE

     

    请单击包含这些信号的硬件管理器窗口、并将其发送给我们。

     

    此致、

     

    Jim

    e2e.ti.com/.../LED-Status.docxe2e.ti.com/.../Support_5F00_KCU105_5F00_DAC38RF84.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    回复您的步骤:

    我正在按照"KCU105 DAC38RF82 JESD 参考设计用户指南"中的步骤将内容添加到字母中、进行了一次小改动。 在加载固件之前、我正在对 DAC 进行编程、如第四章第1节和第2节所述。 但是、在第四章第3节之后但在我开始第4节之前、我按下 KCU105 EVM 上的 SW-5按钮。 我这样做是因为我认为从 JESD204 PHY IP 内核生成的时钟没有启动、复位固件会使它们快速启动。 我认为时钟没有启动的原因是 LED 未亮起、并且芯片范围无法启动。 不过、如果我按下按钮、这两个问题都会消失。

    2.如上一步所述、我在正常设置中确实按了按钮、但我仍然看不到就绪信号变为高电平。 在芯片范围打开(LED 亮起)后、我还再次按下此按钮、然后重新运行芯片范围、但结果相同。

    3、本评论的第1步中也提到过、对 FPGA 进行编程后 LED 熄灭、但按下 SW-5按钮后 LED 亮起(这也是因为我认为时钟已关闭)。 根据您共享的文档和用户指南的第 VI 章、LED D0实际上是开启和稳定的、LED D4是开启和闪烁的(切换)。 这两个信号对我来说似乎很好。

    使用您提供的新.bit 和.LTX 文件、我捕获了一些芯片范围。 与第1步相同、LED 关闭、在加载固件后、芯片范围不会打开、但在达到 SW-5后返回到预期运行状态。 对于我提供的两个示波器捕获、我按下了"Run trigger immediate for this ILA core"按钮、而不是触发特定的信号变化。 例如、我本来可以触发复位信号的变化、但您没有告诉我。 如果您希望我这样做、请告诉我。

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    我们的第三方供应商提供的更多信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8x_5F00_KC105.docxe2e.ti.com/.../FW_5F00_with_5F00_SYSREF_5F00_probed.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    文档中的步骤1起作用。 加载固件后、我按复位按钮启动时钟。 之后、我按下"Reset DAC JESD Core & SYSREF trigger"。 这导致就绪信号再次变为高电平、DAC 输出发出20MHz 音调。

    感谢您的帮助、

    Jake