This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:ADS1018-Q1:

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905623/ads1018-q1-ads1018-q1

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1018

您好、需要了解 ADS1018-Q1的以下参数

1:采样电容  

2:引脚电容

此致、

Siddharth Sangam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否没有来自德州仪器的人拥有此数据??

    我很紧急。

    Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth、

    很抱歉、我上周错过了这个问题。

    1、采样电容值(CB)随 FSR 的变化而变化。 对于±2.048V 的 FSR 值、采样电容约为0.8pF。 该值包括器件中的实际采样电容器和寄生电容。 随着 FSR 变小(±1.024V、±0.512V 和±0.256V)、该电容会变大、每次变化几乎会加倍。 因此、来自周期性电容采样的输入阻抗如下所示:

    所有 ADS1018引脚的引脚电容均在 ADS1018 IBIS 模型中建模。 您可以在此处找到模型(压缩):

    https://www.ti.com/lit/zip/sbam165

    有关 IBIS 模型结构的信息、您可以在本文档中找到相关信息:

    http://www.ti.com/lit/an/snla046/snla046.pdf

    在模型中、每个引脚的电容显示为 C_pkg 和 C_comp 的组合。 模拟输入的电容各约为1.5pF 至2pF (无输入采样电容)。 DGS 和 RUG 封装之间存在一些差异、而 RUG 电容会小一点。 我要注意的是、PCB 迹线通常比器件本身具有更大的电容。


    吴约瑟