This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:如何为 DAC 供电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905395/dac161s997-how-to-power-dac

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: LM2841

尊敬的:

     我使用 DAC161S997作为转换器,将 SPI 数据传输到4-20mA。 现在它可以工作了。 但我发现了一个问题、为了准确描述它、让我通过两个不同的步骤来分离器件上电。

     步骤1:使用电源适配器连接 LOOP +和 LOOP -。        步骤2: 连接 ADAPT 以接通电源。

     如果先执行步骤1、然后执行步骤2。 正常、运行平稳、如果反向2步进、步骤2首先、然后步骤1。DAC 输出将发生变化、 例如12mA 或任何其他数字、通常情况下、DAC 应在零输入时提供4mA。 更改 DAC 后,输出恢复正常, 2个 DAC 和1个三极管出现了类似的故障。 我能不能知道原因是什么? 使用 DAC 时应该怎么做?  

     我的原理图如下所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我很高兴您现在能够与 DAC 成功通信。 您能否解释一下为什么要使用正常方法测试启动、然后使用反向方案?

    在第一种情况下、回路电源正常上升、从而从 LDO 生成3.3V 电压、从而启用 DAC 并建立正确的回路电流、这似乎符合我的预期。

    我认为、在相反的情况下、您可能会在最初的 LOP+、LOP-端子上引入很多毛刺脉冲、具体取决于首先连接的是哪个。 这会导致环路以错误状态启动。  

    "两个 DAC 发生故障"是什么意思? 对于这些器件、如果您以正常方式为器件加电、是否正确建立了回路电流、或者 DAC 是否在反向测试后永久失败?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

          由于您的专业支持、我现在可以使用 DAC、但仍有一些小问题需要我解决。

          "两个 DAC 发生故障"意味着它无法正常工作、正如我所描述的、它的输出偏离正常、即使我以正常方式对其重新供电也是如此。 我想、DAC 永久失效。  

          我不使用反向情况测试 DAC。 因为我没有参加过启动结果、所以随机为它加电。 在第一个 DAC 发生故障后,我认为,可能是我不知道的错误,我不在乎它。 当第二个 DAC 发生故障时、我想可能会影响功率。  

          启动此产品后、我无法告诉客户您必须参加、因为我们无法控制操作员100%关注。   所以需要您的支持,我可以对电源或原理图做些什么? 错误的启动操作将影响其它组件,如三极管。  

          祝您度过美好的一天、并在这段特殊时期内予以关注。

    谢谢!

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    考虑到外部 NPN 和 DAC 似乎都已损坏、我怀疑使用第二种方法连接环路+和环路-会导致故意的大瞬变、超过 NPN 的绝对最大额定值、随后是 DAC。 需要对电路进行一些保护。 我再看一下您的设计、并给出以下建议。 我可能已经在前面的讨论中推荐了其中的一些更新

    1.在 NPN 集电极和 LM2841的输入之间放置一个齐纳二极管。 这将确保开关能够在较低的电源下正确启动、并将为 NPN 提供一些保护、以防止过度瞬变

    2.在环路+和开关输入之间放置一个二极管(首选肖特基二极管)。 这是为了强制实施电流方向、这可能会针对反向瞬变提供一些保护

    3.在 OUT 引脚和 LOOP 之间放置另一个二极管,也可以在启动时强制回路电流方向。

    4.将 TVS 二极管放置在 LOP+和 LOP-之间,以限制启动循环时的启动瞬变。 TVS 反向击穿电压应略高于最大回路电源。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

            感谢您的建议。 让我尝试一下、作为您的建议。

            实际上、自从我们上次讨论后、我已经在电路中添加了一个齐纳二极管(建议1)、但 DAC 仍然受影响。 顺便说一下,我是否可以在 LOP+和 LOP-之间使用一个容量(例如50V 1uF)而不是 TVS 二极管? 以过滤高电压。  

    谢谢!

    Jeffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我认为1uF 电容器以及 LOP+和 LOP-之间的 TVS 二极管不起作用。 我还建议添加肖特基二极管、就像我之前提到的那样。 如果在连接回路电源时确实发生过压事件、这些保护组件应解决该问题。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Reza:

           当然!  

           请允许我尝试您的建议。

           感谢您的大力支持。

    祝你度过美好的一天!

    谢谢  

    Jeffrey