主题中讨论的其他器件: LM2841
尊敬的:
我使用 DAC161S997作为转换器,将 SPI 数据传输到4-20mA。 现在它可以工作了。 但我发现了一个问题、为了准确描述它、让我通过两个不同的步骤来分离器件上电。
步骤1:使用电源适配器连接 LOOP +和 LOOP -。 步骤2: 连接 ADAPT 以接通电源。
如果先执行步骤1、然后执行步骤2。 正常、运行平稳、如果反向2步进、步骤2首先、然后步骤1。DAC 输出将发生变化、 例如12mA 或任何其他数字、通常情况下、DAC 应在零输入时提供4mA。 更改 DAC 后,输出恢复正常, 2个 DAC 和1个三极管出现了类似的故障。 我能不能知道原因是什么? 使用 DAC 时应该怎么做?