This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256

Guru**** 2547490 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905670/ads1256-ads1256

器件型号:ADS1256

您好,

我使用的是 ADS1256 、并且在输入和基准电压方面存在一些问题。

1-)我是否可以 向 VREF 施加负电压源?

2-)对于数据表,如果我启用缓冲器,AIN 电压为 AGND 至 AVDD - 2V。  如何对 AIN 施加负电压(例如:-10 mV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuri、您好!

    从 ADS12看过 的数据表中可以看到、不允许使用负基准电压。 差分基准电压(VREF)必须介于0.5V 和2.6V 之间、而负基准输入(VREFN)必须保持在 AGND 之上、如图所示。

    为了向 ADS1256施加负电压、您需要某种电平转换电路、例如反相放大器、因为 ADS1256无法接受低于 GND 的信号。

    您要测量的信号范围是多少?

    布莱恩