请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 您好,
我使用的是 ADS1256 、并且在输入和基准电压方面存在一些问题。
1-)我是否可以 向 VREF 施加负电压源?
2-)对于数据表,如果我启用缓冲器,AIN 电压为 AGND 至 AVDD - 2V。 如何对 AIN 施加负电压(例如:-10 mV)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.