This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:基准和输入电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905003/ads124s08-references-and-input-current

器件型号:ADS124S08

只需检查客户对 REFPx 和 REFNx 的理解。

数据表的"电气特性"部分中有"电压基准输入"、REFP1和 REFN1电流被指定用于禁用/启用输入缓冲器。 REFP0和 REFN0的这些值是否相同?

第9.3.3.2和9.3.3.3节说:

在不 kΩ 缓冲的情况下、基准输入阻抗约为250 μ A。 基准输入电流可能会导致来自高基准源阻抗或通过基准输入滤波的误差。 要降低输入电流、请使用内部或外部基准缓冲器。 在大多数应用中、无需外部基准缓冲。

该器件具有两个独立可选的基准输入缓冲器、用于降低基准输入电流。 使用基准控制寄存器(05h)中的 REFP_BUF 和 REFN_BUF 位分别启用或禁用正基准缓冲器和负基准缓冲器。

===================================

因此、根据该250kΩ Ω 阻抗、内部2.5V Vref 应该大约为200µA [2 *(2.5V/ 250kΩ)]。

但 REFP1和 REFN1±6µA μ V/V…… 我能再作一点澄清吗?

非常感谢您的帮助!

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    当使用2.5V 内部基准时、输出已经被缓冲、所以在这种情况下、建议关闭基准缓冲器。  对于输入阻抗、这不是电阻、而是根据电荷随时间变化的移动计算得出。  非转换条件下的电荷移动将接近于零。  但是、当基准被采样时、电荷从基准源移动到基准采样电容器。  电荷移动的速率与施加的基准电压、输入采样电容器的值以及基准采样的调制器速率有关。

    将阻抗值用作电流计算实际上只是动态条件的粗略近似值。  随着电荷分布随施加的电压变化、ADS124S08的电气特性表通过将阻抗值调整为 uA/V 来帮助实现近似值  因此、对于1V 基准、典型响应为4uA。  对于2.5V 基准、它将为10uA (4uA * 2.5V)。  在您的问题中、您使用的最大电流值为6uA/V、这相当于2.5V 基准和非缓冲输入的15uA。  

    如果您使用250k 欧姆阻抗数、则会看到2.5V/250k 欧姆、等于10uA。  这与我刚刚使用电气特性表中的典型值计算得出的结果相同。  您计算出的数字有几种不同之处。  首先、您将基准电压的值加倍。  满量程范围为+/- VREF/增益,但基准电压值只是 VREF,而不是2*VREF。  第二件事是 、我认为您在计算中错过了小数点位置。  您应该已经计算出20uA 而不是200uA。

    REF0和 REF1相对于电流应该具有非常相似的特性。  由于电压将通过模拟输入多路复用器和基准多路复用器进行切换、因此最坏的情况是 REF1。  可能会在整个温度范围内通过多路复用器泄漏一定的电势、因此使用 REF1、因为这是最坏的情况。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常漂亮的解释…谢谢:)

    -Darren