Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
只需检查客户对 REFPx 和 REFNx 的理解。
数据表的"电气特性"部分中有"电压基准输入"、REFP1和 REFN1电流被指定用于禁用/启用输入缓冲器。 REFP0和 REFN0的这些值是否相同?
第9.3.3.2和9.3.3.3节说:
在不 kΩ 缓冲的情况下、基准输入阻抗约为250 μ A。 基准输入电流可能会导致来自高基准源阻抗或通过基准输入滤波的误差。 要降低输入电流、请使用内部或外部基准缓冲器。 在大多数应用中、无需外部基准缓冲。
该器件具有两个独立可选的基准输入缓冲器、用于降低基准输入电流。 使用基准控制寄存器(05h)中的 REFP_BUF 和 REFN_BUF 位分别启用或禁用正基准缓冲器和负基准缓冲器。
===================================
因此、根据该250kΩ Ω 阻抗、内部2.5V Vref 应该大约为200µA [2 *(2.5V/ 250kΩ)]。
但 REFP1和 REFN1±6µA μ V/V…… 我能再作一点澄清吗?
非常感谢您的帮助!
此致、
Darren