Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS52J90 您好!
我对该组件的占用空间有疑问:
此封装允许的最小焊盘宽度是多少?
我看到了一个建议使用0.4mm NSMD 的通用文档、
我想使用0.35mm NSMD、这是可以的吗?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 EFI、
我相信你是指以下有关土地模式建议的文件。
http://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf?ts=1588129065499
建议将此指南用于 TI 的所有 NFBGA 封装、包括 ADS52J90。
话虽如此、对于间距小于1mm 的 BGA、我们使用了0.35mm 等焊盘尺寸、并且没有遇到任何问题。
但您可能需要向 PCB 制造商咨询其功能。