This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:尺寸

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/905104/ads52j90-footprint

器件型号:ADS52J90

您好!

我对该组件的占用空间有疑问:

此封装允许的最小焊盘宽度是多少?

我看到了一个建议使用0.4mm NSMD 的通用文档、

我想使用0.35mm NSMD、这是可以的吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EFI、

    我相信你是指以下有关土地模式建议的文件。

    http://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf?ts=1588129065499

    建议将此指南用于 TI 的所有 NFBGA 封装、包括 ADS52J90。

    话虽如此、对于间距小于1mm 的 BGA、我们使用了0.35mm 等焊盘尺寸、并且没有遇到任何问题。

    但您可能需要向 PCB 制造商咨询其功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、