This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7959:选择多通道 SAR ADC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7949, ADS7959, ADS7028, ADS7038, ADS7138, ADS7128, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/904870/ads7959-selection-of-multi-channel-sar-adc

器件型号:ADS7959
主题中讨论的其他器件:ADS7949ADS7028ADS7038ADS7138ADS7128ADS7142

您好!

目前在我的设计中,我使用的是双通道 SAR ADC。 器件型号为 ADS7949。 在我的下一个设计中、所需的通道数是用于从外部板监控温度的8个通道。

目前计划使用 ADS7959。 请告诉我我的选择标准是否正常。

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、ADS7959上的最大采样率略低、但除此之外、这是一款出色的8通道通用监控 ADC。  ADS7038或 ADS7028是两款更新的器件、也可能符合要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供的详细信息。 另一个后续问题。 我们是否可以使用 I2C 接口支持的类似 ADC 芯片组?

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  查看 ADS7128和 ADS7138。  对于较低的通道数、ADS7142也是一个不错的选择。