请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7959 主题中讨论的其他器件:ADS7949、 ADS7028、 ADS7038、 ADS7138、 ADS7128、 ADS7142
您好!
目前在我的设计中,我使用的是双通道 SAR ADC。 器件型号为 ADS7949。 在我的下一个设计中、所需的通道数是用于从外部板监控温度的8个通道。
目前计划使用 ADS7959。 请告诉我我的选择标准是否正常。
此致、
Sudarshan