我们目前在设计中使用 ADS1158、但我们不使用斩波功能、我想知道我们是否应该这么做。 我知道它会消除外部偏移、但代价是降低采样率、但我想知道这一功能在什么情况下会有用。 真正的折衷是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
ADS1158通常用于测量系统(绝对 V/I、RTD、TC 等)、斩波有两种类型 第一个是内部斩波、它在取平均值的同时来回切换或削减调制器的输入。 由于偏移值应该相同、但在与斩波发生相反的极性中、当对测量值取平均值时、偏移会被消除。 这是启用"斩波"时在 ADS1158中发生的斩波类型。 有关更多详细信息、请参阅数据表第16页的"调制器"部分。 优点是初始输入失调电压降至单个 LSB 值、并且温度漂移得到有效消除(如图5所示)。 禁用 CHOP 后、与失调电压相关的漂移可能会导致数百 uV 的输入失调电压、这将直接导致测量中的失调电压误差。 实现斩波的缺点是吞吐量会稍微降低、正如您所注意到的。
第二种类型的斩波在系统级外部发生、目标是去除 ADC 之前传感器和输入电路的偏移。 这在电阻式电桥压力、应变、称重传感器以及有时是 RTD 中很常见。 目标是去除内部 ADC 斩波无法校正的传感器和传感器偏置偏移。 这在数据表的外部斩波部分中进行了详细说明、见第21页。