This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3171EVM:数据转换器论坛

Guru**** 1495795 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3171EVM, DAC3171, CDCE62005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903855/dac3171evm-data-converters-forum

器件型号:DAC3171EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3171CDCE62005

您好!

 DAC3171EVM 的原理图(在 DAC_DACCLKC、DAC_DACCLK、DACCLKC、DACCLKC、DACCLKC 信号之后的左上角)显示了如下所示的电路:

(此图像来自 TI 的应用报告“差动 LVPECL、LVDS、HSTL 和 CML 之间的交流耦合”)

但是、根据数据表、输入时钟 DACCLKP/N 应该为 LVPECL (自偏置)。 我缺少什么? 这是耦合时钟信号的正确方法吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    如果您使用的 DAC3171具有 LVPECL 时钟源、则应使用 DAC3171EVM 中显示的电路。 这是一 个 LVPECL 到 LVPECL 的接口。 应用报告中显示的上述电路是 LVPECL 至 LVDS 接口。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    但我的问题是、DAC3171EVM 原理图中显示的电路与上面显示的电路相同。 这就是我不理解的原因。 DAC 时钟的输入应为 LVPECL。

    此致、

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    如果您仔细查看原理图、两个上拉电阻器的标签为"DNI"。 这意味着"请勿安装"。 未安装这些电路时、这些电路并不相同。 该电路板具有用于使用不同类型端接的选项。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我指 的是电阻器 R66和 R67 (150欧姆),这些电阻器没有 DNI。 很抱歉、没有上传原理图中的图像、我不知道是否可以上传。

    此致、  

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我指 的是电阻 器 R66和 R67 (150欧姆),这些电阻器没有 DNI。 很抱歉、没有上传原理图中的图像、我不知道是否可以上传。

    此致、  

    Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    LVPECL 需要这些参数。 这是我们在驱动 LVPECL 输出时在几乎所有 EVM 上使用的方法。 请参阅 CDCE62005数据表的第16页。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我现在明白了。 我在进行假设。 由于 DAC3171 具有内部端接、因此比较 CDCE62005时实际上出现了我的问题。 我假设 LVPECL 接口是类似的(即使是外部接口)。 (从差分信号的角度来看、它是什么。)

    此致、

    Joao