This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:将 ADS1220连接到微控制器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/903028/ads1220-interfacing-ads1220-with-microcontroller

器件型号:ADS1220

您好,
我正在处理 PT100传感器项目、并尝试将 ADS1220与微控制器连接。 在 ADS1220的数据表 p4/74中、提到 DOUT/(NOT) DRDY 和 DRDY 引脚 应处于低电平有效状态、这意味着应使用 Vcc 和10k 电阻连接、然后将其与微控制器连接、 但在某些参考设计(TIIDA-0095)中,这些引脚是直接连接的! 很困惑、  
提前感谢您的回复。 这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS1220上的 DRDY 引脚始终被驱动推挽输出。 DOUT/nDRDY 也是一个推挽输出引脚、但仅在 CS 为低电平时驱动。  DRDY 无需上拉电阻器、但如果您将其留在电路中、则不会有问题。  但是、我建议在 DOUT/nDRDY 引脚上保留上拉电阻器、以防止微引脚在 CS 处于高电平时悬空。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benjamin 先生、


    感谢您的回答。


    此致、