This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662EVM:如何正确使用评估模块

Guru**** 2826605 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662, DAC5662EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/902637/dac5662evm-how-to-use-evaluation-module-properly

器件型号:DAC5662EVM
主题中讨论的其他器件:DAC5662TSW1400EVM

您好!

我无法从 DAC5662 EVM 获取任何输出。 下面是我的设置:

我在这里出了什么问题? 我在 J5、J8、J1或 J2上看不到任何输出。 最初、我施加一个多位信号、改变两个输入通道上的信号、但当它没有改变时、我在其中一个高位上更改为静态3.3V 信号、但没有结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否可以访问 TSW1400EVM 图形发生器? 您应该能够将 DAC5662EVM 连接到 TSW1400EVM 并使用 HSDCpro 软件生成所需的任何信号并在 DAC 上获得输出。 请按照下面快速入门指南中的说明进行操作。

    e2e.ti.com/.../DAC5652-Quick-Start-Guide.pdf

    我要指出的第二件事是、在默认设置下、DAC 的两个输出都是变压器耦合、这意味着没有直流信号可以流过它、因此您不会在 DMM 上看到任何直流信号。 您应该使用示波器或 频谱分析仪来查看输出。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 TSW1400EVM、我将尝试使用频谱分析仪来查看输出。 是否有方法从此评估模块获取直流输出?  

    谢谢、

    David Horowitz