Other Parts Discussed in Thread: DAC5662, DAC5662EVM
主题中讨论的其他器件:DAC5662、 TSW1400EVM
您好!
我无法从 DAC5662 EVM 获取任何输出。 下面是我的设置:
我在这里出了什么问题? 我在 J5、J8、J1或 J2上看不到任何输出。 最初、我施加一个多位信号、改变两个输入通道上的信号、但当它没有改变时、我在其中一个高位上更改为静态3.3V 信号、但没有结果。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC5662, DAC5662EVM
您好!
我无法从 DAC5662 EVM 获取任何输出。 下面是我的设置:
我在这里出了什么问题? 我在 J5、J8、J1或 J2上看不到任何输出。 最初、我施加一个多位信号、改变两个输入通道上的信号、但当它没有改变时、我在其中一个高位上更改为静态3.3V 信号、但没有结果。
尊敬的 David:
您是否可以访问 TSW1400EVM 图形发生器? 您应该能够将 DAC5662EVM 连接到 TSW1400EVM 并使用 HSDCpro 软件生成所需的任何信号并在 DAC 上获得输出。 请按照下面快速入门指南中的说明进行操作。
e2e.ti.com/.../DAC5652-Quick-Start-Guide.pdf
我要指出的第二件事是、在默认设置下、DAC 的两个输出都是变压器耦合、这意味着没有直流信号可以流过它、因此您不会在 DMM 上看到任何直流信号。 您应该使用示波器或 频谱分析仪来查看输出。
此致、
Neeraj